欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

螺旋弹簧的使用方法和注意点

  • 2020.03.25 11:36:27
  • 米思米
  • 5665

 螺旋弹簧的使用方法和注意点

   MISUMI不断地对矩形螺旋弹簧的截面形状进行设计与改良(圆线螺旋弹簧除外),努力提高其耐久性。为了客户能放心地使用,请充分留意下述注意事项以及应该避免的使用方法。

   ① 无弹簧导程时的使用
   在没有弹簧导程的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲与横弯曲等情况,弯曲的内侧会产生局部高应力,最终导致折损。因此,请务必使用导向轴、外径导承等弹簧导程。 ※一般来说,通过内径侧导程将导向轴自上而下贯通后使用最为理想。

   ② 关于弹簧的内径与导向轴
   如果与导向轴之间的间隙较小,导向轴就会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,最终导致折损。另外,如果与导向轴之间的间隙过大,则会导致纵弯曲。建议导向轴直径比内径小1.0mm左右。 
   另外,如图-1所示,自由长度较长的弹簧(自由长度/外径为4以上的弹簧)其导向轴需带有落差以免横弯曲时接触弹簧内径。

   ③ 关于弹簧的外径与沉孔
   如果与沉孔之间的间隙较小,则会因弹簧压缩后外径侧膨胀而导致外径受到约束,形成应力集中,最终导致折损。建议沉孔外径比外径大1.5mm左右。自由长度较长的弹簧采用如图-1所示的沉孔形状比较理想。

   ④ 导向轴长度、沉孔深度较小时
   如果导程长度较小,弹簧纵弯曲时会接触导程前端部,产生摩擦,最终导致折损。建议将导程长度设为初始设定高度×1/2以上。另外,进行约C3的倒角处理。

   ⑤ 超过最大挠曲量(30万次)的使用(在接近压紧长度附近使用时)
   使用次数超过30万次以上时,截面会产生超过计算值的高应力,最终导致折损。另外,由于接近压紧长度,有效弹簧卷绕部分逐渐压紧,弹簧常数增大,如图-2所示,负载线图升高,因而会产生高应力,最终导致折损。因此,使用次数不要超过30万次。

   ⑥ 无初始挠曲条件下的使用
   如果有间隙,弹簧就会上下运动,并发生纵弯曲与屈曲。如果去除初始挠曲后再使用,弹簧的上下面就会变得稳定。

   ⑦ 夹住废料、异物状态下的使用
   如果夹住异物,那么,相应部分的有效弹簧卷就失去作用,如图-3所示,造成除此之外的部分产生挠曲,这实际上相当于减小了有效弹簧圈数,因而会产生高应力,最终导致折损。因此,请注意勿使废料、异物进入。

   ⑧ 安装面平行度较差场所中的使用
   如果安装面的平行度较差,弹簧就会产生纵弯曲,弯曲的内侧会产生局部高应力,最终导致折损。另外,如图-4所示,模具的平行度较差时,也会由于弹簧弯曲、30万次以上的使用等原因而最终导致折损。因此请改善安装面的平行度,并且不要超过30万次的使用条件。

   ⑨ 弹簧直列使用
   直列使用时,如图-5所示,弹簧产生弯曲,有时还卡在导向轴、沉孔上,并以与①相同的理由,最终导致折损。另外,由于弹簧负载的差异,负载较小的弹簧抵挡不住负载较大的弹簧(图-6),使得小负载弹簧的挠曲量增大,导致耐久性降低以及折损。

   ⑩ 弹簧成对使用
   如图-7所示,成对使用时,弹簧产生纵弯曲后,内部就会进入到外部的线之间(反之亦然),并以与④相同的理由,最终导致折损。

   ⑪ 弹簧横向使用 
   横向使用弹簧时,导向轴会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,最终导致折损。

米思米耐久试验条件

螺旋弹簧的使用方法和注意点 

图1

螺旋弹簧的使用方法和注意点 

图2

螺旋弹簧的使用方法和注意点 

图3

螺旋弹簧的使用方法和注意点 

图4

螺旋弹簧的使用方法和注意点 

图5

螺旋弹簧的使用方法和注意点 

图6

螺旋弹簧的使用方法和注意点 

图7

螺旋弹簧的使用方法和注意点 

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities